This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:OPN 中"Ai&quot 的含义

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976546/ina233-meaning-of-ai-in-opns

器件型号:INA233

大家好、

我们的客户希望了解 INA233可订购型号中"AI"的含义。 对 OPN (封装和承运商信息)中的后续字符进行了说明、但遗憾的是、我们在数据表中未找到相关说明。 您能帮助我们为客户相应地定义它们吗?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Jejomar、  

    这些前几个后缀在 Burr-Brown Days 发展而来、  

    "A"通常意味着在最终测试中具有更好的直流精度等级

    "I"通常表示工业温度范围为-40°C 至85°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    我完全同意 Michael 的意见、但请务必查看数据表、因为该器件的额定工作温度范围为-40°C 至125°C