This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:使用与 TPS24711相同的感测电阻

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, TPS24711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971602/ina3221-use-the-same-sense-resistor-as-the-tps24711

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: TPS24711

大家好、

我的客户   现在同时使用 INA3221和 TPS24711 (热插拔)。 我们不确定 它们是否可以使用与    以下结构相同的电阻器来感测电流。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    INA3221和 TPS24711可共用同一个分流电阻器、而对器件性能的影响极小甚至不受影响。

    此致、

    Peter