This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:ALERT 引脚上的不同上拉电压

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971861/ina381-different-pull-up-voltage-at-alert-pin

器件型号:INA381

您好!

请查看下图并帮助确认是否可以在 ALERT 引脚上使用不同的上拉电压。 在这种情况下、IN381由5V 电源供电、但 ALERT 引脚的上拉电压为3.3V。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    是的、您可以上拉至 VS 以外的电压、但不能超过7.3.4节数据表中所述的5.5V。  请注意、VOUT 可能会上升至 VS。