主题中讨论的其他器件: LM393B、 LM339
大家好、团队成员
客户在其新项目中选择 LM293A 进行过流保护、但发现响应时间慢于数据表规格。
原理图如下所示。 我们使用5V VCC 测量 PIN1中的输出、并且已经移除了连接到 PIN1的所有电容电容器和电阻器(就像输出电路一样)。 图2中显示的波形 I 捕获、从输出高电平到0V 的响应时间约为6us。 (绿色是比较器输出、蓝色是基准电压、黄色是电流传感器输出)
我的问题:
- 数据表中列出的典型响应时间约为1.3us、我想知道该规格适用于正瞬态和负瞬态(从高电平到低电平的输出)
- 负瞬态的典型响应时间 是从高电压到0V 还是其他特定点测量的?
- LM393B 是否能够实现比 LM293A 更好的响应时间?