This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:TLV3501输出电路建议

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971476/tlv3501-tlv3501-output-circuit-recommendation

器件型号:TLV3501

尊敬的团队:

现在使用 TLV3501添加迟滞电路、TLV3501的高电平输出为5V。 需要将 TLV3501输出连接到3.3V (或5V) MCU IO 端口。 请推荐该电路。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV3501 数据表中应用信息下的第8.1.1节提供了实现外部迟滞的示例。

    如果   您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、该电路可以直接连接到 MCU IO 端口。

    仍然需要通过其他转换电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您询问输出引脚是否可以直接连接到 MCO IO 端口。

    TLV3501输出应与您 的 MCU IO 端口兼容、而无需转换电路。

    此致、

    Joe