This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6700:申请在应用 TLV6700的情况下进行原理图审阅

Guru**** 2928390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969106/tlv6700-request-for-schematic-review-with-tlv6700-applied

器件型号:TLV6700

您好、TI 专家。

您好、TI 专家。

客户要求原理图检查、采用 TLV6700DDCR。

- 交流电压状态:TLV6700DDCR 已应用

但是、据说客户公司无法在网上发布原理图。

请告诉我们您的电子邮件地址、我们将提供密件。
(我想通过电子邮件发送、而不是添加一个信使朋友。)

请查看原理图。

请回答我的问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、您好!

    我可以通过您的注册电子邮件地址与您联系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    是的。 如果您回复我的电子邮件、我还会向您发送原理图。

    电子邮件:  

    或者、如果您提供 Paul 的电子邮件地址、您可以向我们发送原理图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    我将向您发送一封电子邮件、供您使用原理图进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将其移至离线状态。 我要关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    一段时间前、我再次通过电子邮件发送了一个查询。

    请确认并回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    我在内部回答了。