This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358LV:输出电流的绝对最大额定值

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975435/lm358lv-abs-max-rating-for-output-current

器件型号:LM358LV

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 您能告诉我灌电流(连接到 Vcc)和拉电流(连接到 GND)中输出电流的绝对最大额定值吗?

绝对最大额定值中的数据表仅描述了输出连接到 GND 时的情况、但他们想知道这两种情况。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图27显示输出非常对称、因此拉电流和灌电流的绝对最大额定值应该相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、您好!

    严格地说、没有绝对最大值。  在 EC 表中、典型值为+/-40mA。  因此、在两个方向上都是40mA。  正如 Clemens 所指出的、这与数据表的图27相对应、在图27中、放大器在灌电流方面比拉电流要好一些。  但请注意、将存在零件间差异。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的评论。 我将与客户分享这一点。 谢谢!

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、您好!

    很好。  如果客户有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Daniel