This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:关于电流传感器 BW 的问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA201, INA193, INA226, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971544/ina282-question-on-bw-of-current-sensor

器件型号:INA282
主题中讨论的其他器件: INA201INA193INA226INA220

大家好、

我对电流传感器的带宽有疑问。

INA282具有10kHz 的带宽、与 INA193和 INA201等其他 INA 部件相比、带宽非常窄(每个部件为300kHz 和500kHz)。 这是否意味着当涉及 Vsense (V+- V-)瞬态时、INA282的输出响应会慢得多?

2.我发现 INA220和 INA226等具有数字输出类型的电流传感器(每种5.5kHz 和3.5kHz)的带宽比模拟电流传感器窄得多。 数字处理时间也会增加、因此我假设与 INA193和 INA201等模拟电流传感器相比、总响应时间会非常慢。 如果有任何误解、您能纠正我吗?

BW 不仅表示内部运算放大器可以通过的频率范围、还表示我理解的响应速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    感谢您访问我们的论坛。  

    1。是较低的带宽意味着器件将滤除更高频率的瞬态、使其不会出现在输出上。 对于频率高于带宽的周期性信号、输出不会更慢、这些周期性信号的平均值应为输出的低于带宽信号提供一些额外的偏移或偏置。  对于步进信号、包含斜升的高频谐波将被滤除、在这种情况下、INA282对 Vsense 的输出响应将比 INA193和 INA201慢得多。  

    2、 对于 INA220和 INA226等数字功率监控器、有转换时间和平均时间。  如果您获取最快的转换时间且仅采集单个样本、则您可能测量的最快时间为140us。  否则、响应时间=转换时间 x 平均值数量时、它将更慢。  因此、是的、它比模拟电流传感器慢。  但是、如果您使用 ADC 读取模拟输出、您可能仍然会遇到此问题、或者在与其他外设共享该 ADC 通道时可能会增加成本、增加电路板空间或增加复杂性。