This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:Tina TI 中的 OPA454仪表放大器实现(数据表的图67)不起作用。 请帮助!

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA454, THS3110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971746/opa454-opa454-insdtrumentation-amplifier-implementation-figure-67-of-datasheet-in-tina-ti-not-working-please-help

器件型号:OPA454
主题中讨论的其他器件:Tina-TITHS3110

您好!  

我正在 TINA-TI 中实施数据表中的应用10.2、并得到饱和效应。 我的设计在这里有什么问题吗? 我已将其完全从数据表中删除(图67)、但没有获得建议的输出。 我将以4.75V PP 正弦波以500kHz 的频率发送。

下面是瞬态响应的图片、下面是 OPA454数据表图67的副本电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean、

    您的电路无法正常工作、因为您将 VDD (100V)短接至+V、将 VEE (-100V)短接至-V、但它们是完全不同的电压-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    除了 Marek 对电源的评论之外:

    正确设置电路电源和偏置后、它应按预期工作。 请注意、Tina 对于该电路的收敛时间很长、因此您必须耐心等待。 运行大约需要一分钟或更长时间。

    应用的一个问题是您尝试使用 OPA454放大器电路放大的频率。 OPA454的 µs 率( kΩ)为13V/μ s、G =±1、VO = 80V 阶跃、RL = 3.27k Ω。 如果我们根据您的500kHz 要求计算最小 SR:

    SR = 2 π x f x Vp

    µs = 6.28 (500kHz)(95V)= 298V/μ s

    OPA454能够转换的大约23倍。 您需要一个高得多的 SR 高压运算放大器来满足您的需求。

    当我在原始条件下以4.75Vpk、20kHz 正弦输入模拟 OPA454时、我会收到与数据表中类似的结果。 但是、当我施加4.75Vpk、500kHz 输入时、结果不可用。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这是我对运算放大器和 Tina TI 的第一个实验。 我已经进行了这些更改、但我没有得到输出波形。 它似乎仍在饱和。 您是否碰巧知道我可以检查的其他东西以使其正常工作? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 尽管我进行了更改、但仿真仍然无法正常工作。 压摆率是一个好问题、也许像 THS3110这样的更高压摆率运算放大器更适合吗?  www.ti.com/.../ths3110.pdf

    我正在尝试为500kHz 信号制作仪表放大器、该放大器可提供高达50mA 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我已附上用于数据表电路的原始 OPA454 Tina 文件。 它运行正常、但正如我之前提到的、电路收敛需要一分钟以上的时间。

    THS3110无疑是比 OPA454高得多的转换率运算放大器、但它们的堆叠无法处理与 OPA454相同的高电源电压。 此外、THS3110是一款电流反馈运算放大器(CFA)、因此它与电压反馈运算放大器(VFA)(如 OPA454)有一点不同。 CFA 的同相输入是高阻抗输入、而反相输入是低阻抗输入。 大多数用户倾向于将 CFA 应用为同相放大器。  

    THS3110来自 TI 的高速放大器产品系列、并由该团队提供支持。 您可以将自己的想法运用到该团队中、如果 THS3110适用于高输出电流仪表放大器应用、他们应该能够为您提供一个好的想法。 他们拥有自己的高速放大器 e2e 论坛、您可以在其中发布问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA454_5F00_output_5F00_boost_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这一点非常有用、因为我也是 Tina TI 的新员工。 您的实施看起来比我的更有条理、因此我可能有一根连接线、它不应该连接到什么位置。 我将更详细地查看它并进行实验。  

    此外、感谢您向我介绍高速运算放大器、这似乎是我需要去的地方。