This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:TIA LMH5401和放大器(2步)

Guru**** 2503725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976595/lmh5401-tia-lmh5401-and-amplifier-2-steps

器件型号:LMH5401

你好!

我们需要为航天应用执行 TIA。 第一步是使用商用放大器(LMH5401)完成。 为此、我使用了两个;其中一个用于类似 TIA (输入为+-5uA、频率为400MHz)、根据仿真、输出为或多或少的+-2.6mV (我在本论坛中看到)。 第二步是输出放大器、但我只看到+-60mV。 此应用的 Vout 最大振幅是多少? 有可能达到大约1.5V 的振幅? 电路仿真为:

提前感谢您。