This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:并联3个0.5m Ω 3W 感应电阻器、可实现120A

Guru**** 2793535 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971594/ina3221-3-pcs-0-5mohm-3w-sense-resistors-in-parallel-to-achieve-120a

器件型号:INA3221

大家好、

我 的客户现在正在使用 INA3221。 最大电流为120A、目前我们   使用3个并联的0.5m Ω 3W 感应电阻 器来 实现   此处的功能。 但我们 担心 电阻器电流 平衡、功率损耗和 精度。 你有什么 建议吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、  

    3 500uΩ 并联电阻器将产生167uΩ Ω 的有效理想电阻、这意味着最坏情况下的总功耗将为~2.4W、每个电阻器将承载大约800mW 的该功耗。  

    在最佳实践中、客户应使布线线与并联电阻器宽度相同(即、将电阻器视为"一"电阻器)、以确保三端的电流密度均匀、并确保共享焊盘内部保持开尔文连接。 精度将降至客户选择的容差电阻器级别。  

    最后、 在间距和额外热量之间进行权衡、就像电阻器彼此靠近时、每个电阻器都可能会加热其他电阻器、从而使其温度超过预期的2.4瓦特。 我将查阅计划的电阻器的数据表、以了解安装要求是什么、尤其是它们与热源的距离。 此外、Vishay 为他们的产品制作了一份有关此主题的精彩应用手册、您可以 在此处与客户分享。