This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:无电源条件下的直流输入

Guru**** 2803105 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971315/tlv9054-dc-input-under-no-power-condition

器件型号:TLV9054

大家好、

一个简短的问题。

我了解到、如果根据以下说明将输入电流限制在10mA 以下、则在施加超过0.5V 的电压时 TLV9054不会损坏、但我的理解是否正确?

(2)输入引脚被二极管钳位到电源轨。 将摆幅超过电源轨0.5V 的输入信号电流限制为10mA 或更低

在我的客户案例中、两个 TLV9054级联、第一级为5V 电源、第二级为3.3V 电源。

由于电源排序、5V 的启动时间早于3.3V、因此在 TLV9054输入引脚上观察到0.6V、直到在5V 之后启动3.3。  但输入电流限制为30k Ω 串联电阻(5V/30k Ω= 0.17mA)。 如果此用例符合或不符合绝对最大值、我的客户希望获得 TI 的官方评论。  

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    从技术上讲、客户的应用将违反 ABS 最大值条件。 由于客户将电流限制在远低于10mA、因此我不会期望发生损坏。 但是、如果这种情况预计会持续很长时间、我建议添加一些保护二极管。 长时间处于绝对最大值条件下可能会影响器件的可靠性。 这在数据表的绝对最大额定值表下的注1中进行了说明。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Claycombinhi -san、

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我知道它的可靠性存在一些风险。 但这对我来说毫无意义。

    如果存在可靠性问题、 (2)应属于哪种情况?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    如果内部二极管导通并通过它们传导电流10mA 或更大、则可能会发生灾难性故障、例如封装破裂或与 EOS 事件相关的其他损坏。 将电流保持在10mA 以下可防止发生类似这样的严重损坏。 当工作电压高于绝对最大额定值时、放大器不再在线性条件下工作、并且会受到压力、从而导致器件可靠性问题(注1)。

    谢谢、

    Tim Claycomb