This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9104:电源连接和驱动容性负载

Guru**** 2891690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976360/tlv9104-power-supply-connection-and-driving-capacitive-loads

器件型号:TLV9104

我们目前在使用反相放大器配置的应用中使用运算放大器、正电源接地、负电源连接至-5.2V。   我们只需要来自运算放大器的负输出电压。  此配置工作正常。  我们根据需要获得0至-5V 的输出。 此外、即使在驱动高容性负载(4.7uF)时、放大器似乎也是稳定的。  但是、为了确保稳定性、我们还在输出端串联了一个100欧姆的电阻器。  这是一个直流偏置驱动器应用、不需要频率响应超过100Hz 最大值。  我们需要确认、在此配置中使用放大器将是可靠稳定的。 下面显示了一个代表性的原理图。

谢谢、
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    使用您描述的电路、假设反馈中使用了1k 欧姆电阻器、我仿真大于65度的相位裕度。 请参阅随附的仿真文件、以确保我已正确理解所有内容。 仿真使用双电源、但这不会影响稳定性结果。

    我还建议观看有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频、了解有关如何仿真电路相位裕度的更多信息。

    谢谢、

    Tim Claycomb

    e2e.ti.com/.../TLV9102-Stability.TSC