This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:热阻查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976287/opa564-thermal-resistance-inquiry

器件型号:OPA564

大家好、团队、

Godo Day。

我的客户正在寻找有关 OPA564 DWD 版本热阻的详细信息:

- JA 是使用热洛伊部件号连接到环境的结点 65810、我找不到有关此散热器的任何信息。 此散热器的预期热阻是多少?

(14) DWD-20封装的热建模基于1英寸 AAVID 热合金散热器(热合金零件号 65810)。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    OPA564在近20年前就处于开发阶段、从那时起、制造商似乎停止使用了 ite 65810散热器。 我在网上找到了一些有关散热器的信息、但没有完整的信息。 一个 AVID 目录提到了65810散热器:

    https://www.mouser.com/catalog/supplier/library/pdf/Aavidselectionguide.pdf

    "示例:挤压#65810的周长为26.2 in2 /in,将被切割为4.0英寸长。气流为600 lfm。因此,性能系数为18.70 (从使用600 lfm 和4.0的工作台计算),θsa 为0.71°C/W (18.70/26.2)"

    在其他地方、我在一个有点加密的文档中找到了65810散热器的更多规格:

    https://archive.org/stream/Aavid-AluminumHeatSinkExtrusionProfilesOCR/Aavid-AluminumHeatSinkExtrusionProfilesOCR_djvu.txt

    其中列出了以下信息:

    65810 26.2 in 2 /in 1.9 lb/ft 2.7°C/W/3 in 

    最重要的是最后一个数字2.7°C/W/3in、我认为这是65810散热器3英寸长度的对流空气热阻。 它在 Aavid 中声明
    手动:


    因此、对于1英寸长度、校正因数为1.8倍。 将2.7°C/W/3in 的数值乘以1.8x、即可得到长度为1"的68510散热器材料的4.86°C/W。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程