This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6683:Pin1 ~ Pin3 (NC)是否可以连接到-5V?

Guru**** 2508385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971496/lmh6683-can-pin1-pin3-nc-connected-to--5v

器件型号:LMH6683

如果引脚1~引脚3 (NC)连接到-5V、请告知是否存在副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    这些引脚未与芯片焊盘进行线键合、因此与 IC 本身隔离。 将这些引脚偏置为-5V 不应影响器件的性能。

    最棒的

    Hasan Babiker