This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:增益为1000V/V 时是否存在任何问题?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971672/ina826-is-there-any-problem-when-the-gain-is-1000v-v

器件型号:INA826

您好、TI 专家、

我的客户设计了采用 INA826的 PCB。 最初、它们在 INA826上使用100V/V 增益、在 MCU 上使用10V/V 增益。

现在、他们希望在 INA826上使用1000V/V 增益、而在 MCU 上不使用增益。 (使用49.9欧姆电阻器)

在这种情况下、是否存在饱和或噪声方面的任何问题?

如果有、请提供一些指南或文档供参考。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    问:在这种情况下、是否存在饱和或噪声问题?

    可以使用1000V/V 的增益设置、但您可能需要尽可能减小 Rg 连接时的寄生电容、并选择 Rg=49.5Ohm (1%或更高)的低温度系数、请参阅下面的契约图像。  

    对于较大的增益、您可能需要实现接近于最大值的 建议的电源电压、例如+/-15至+/-18V (或单电源轨)。 原因是输入信号的微小变化(超出您所需的范围)可能会使仪表放大器饱和。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond