This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158QML-SP:VOH @VCC = 5V

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM158QML, LM158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976169/lm158qml-sp-voh-vcc-5v

器件型号:LM158QML-SP
主题中讨论的其他器件:LM158QMLLM158

您好!

LM158QML 的数据表未给出输出电压高@+VCC = 5V。 您能给我这个数字吗? (注意:这是唯一未针对+VCC=5V 给出的参数)。

唯一可用的数据是+VCC=30V:VOH=+27V @RL =10k。

不过、使用 TINA 进行简单仿真时会发现 VOH =+29V @RL = 10k (请参阅随附的图片)。 LM158宏是否有问题?

此致、

Thibaut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibaut 您好!

    27V 是最小限制。 将会更高。  

    VOH 驱动与 VCC 电压无关。 当 IOH 为27V/10k = 2.7mA 时、30V 最小值为27V 意味着可接受高达3V 的损耗

    因此、在5V 电源和2.7mA 输出电流下、VOH 可能低至2V (3V 损耗)  

    器件应用手册中提供了典型的 VOH 行为以及有关 LM158的更多知识。

    具有 LM324/LM358内核的器件设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibaut、

    TI Tina 中的标准 LM158很简单、在任何情况下都不匹配器件性能。   

    可以在此处下载的模型和参考电路更加准确。

    https://www.ti.com/product/LM158QML#design-development