This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA253:INA253和 INA250原理图和布局的反馈

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA253, INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970866/ina253-feedback-for-ina253-and-ina250-schematic-and-layouting

器件型号:INA253
主题中讨论的其他器件: INA250

您好!

我们在 HIL 测试架应用中选择 INA253和 INA250进行电流测量。

我能不能让您看看下面的原理图和布局、并提供反馈旧设置不起作用的原因以及新方法是否应该起作用?

 

旧方法如下所示:

在适当的范围(10A)内很好地施加直流电流会损坏传感器。 我直接将电源与 INAS 短接。 12/16传感器完全消失:传感器电源电流约为50mA、而数据表中的最大静态电流为2.4mA。 模拟输出保持在0V、而不是基准2.5V +/-电 流读数。 4个传感器在电源电流方面看起来仍然正常、但输出电压大约关断2倍。 INA253A2和 INA253A3似乎是这种情况。 例如、当我施加1A 的电流时、INA253A2输出~3V。 我们确定了 Speedgeoat 原理图/布局与能够很好地处理电流的 TI 评估板在三个方面存在差异。

 

  1. NC 连接到 GND:

事实上、引脚8、12和15连接到评估板上的 GND。

 

  1. SH 和 IN 连接到:

我们绘制了一个包含 SH 和 IN 的大多边形(信号平面)、如蓝色所示。 这是一个错误,可能会导致较大的测量误差,但也不能解释这种破坏的原因。

 

  1. 我们使用了外部2.5V 电压基准。

 

新设置如下所示,0欧姆电阻器最终将替换为常规电线:

 

提前感谢您的反馈。 如果您想了解更多详细信息、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的做法是,包含 SH 和 IN 引脚的大多边形会导致较大的错误,但不能解释全部破坏。

    您是否查看过5V 电源以确保其稳定且没有大于6V 的尖峰?

    直接为 REF 引脚提供2.5V 电压没有问题;引脚8和12没有内部连接、因此不必对地短路。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    哎呀、您为什么在分流器上连接5V 电压? 这将立即销毁分流器:-(

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    5V 不直接连接到分流器。 我太懒了、不能为5V 电源添加另一个连接器、而是使用了剩余的引脚。

    由于我们有一个用于电源调节的 Traco (U1)板载、因此5V 应该相当稳定。 5V 不应高于5V + 50mV 纹波。

     

    感谢您对引脚8和12的评论。 您对引脚15有什么解释吗? 我在数据表中找不到更详细的说明,为什么应该将其连接到 GND。

    您是否对基准最大电流可能是多少进行了粗略估算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚15是生产测试期间使用的输入。 应将其接地。 但是、如您所观察到的那样、将其悬空不会导致灾难性的破坏。

    毫无疑问、5V 电源是稳定的并且在技术规格范围内、但是我仍然会观察其瞬态行为(导通和关断)、只是为了确保它符合预期。

    最大基准电流应小于几 uA。

    此致、Guang