This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6001:偏置电流:灌电流还是拉电流?

Guru**** 2867780 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975697/lmc6001-bias-current-sink-or-source

器件型号:LMC6001

您好!

很抱歉这个基本问题。

由于 LMC6001的输入级是 JFET、偏置电流仅沿一个方向流动、我认为它只是灌电流。 是这样吗?


此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    大多数 CMOS 和 JFET 放大器的输入偏置电流 Ib 通常指定为任一极性、因为它主要由两个 ESD 二极管(从输入到任一电源轨)电流泄漏之间的净差值决定。  但是、为了达到 FA 电流电平、我认为 LMC6001使用特殊拓扑、导致 JFET极泄漏实际上主导了整个 IB。  此外、由于 LMC6001的输入共模电压范围达到负电源轨、因此它必须是一个正在使用的 N 沟道输入晶体管、因此我的结论是 IB 电流将从输入端子流出(拉电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马雷克-圣、

    感谢你的答复。
    我曾认为 LMC6001具有 PCH JFET 的输入级。
    我理解您的出色答案。

    此致、

    Hiroshi