This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:负电流测量

Guru**** 1855890 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975418/ina260-negative-current-measurement

器件型号:INA260

您好!


我在测量负电流时遇到问题。 INA260工作正常、我可以读取 I2C 地址。
但是、如果我将-15.7V 切换至该值、则会销毁 INA260、VCC-X 返回到3.2V。
我出了什么问题?

此致

Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈

    感谢您选择 TI!

    这里的问题是您违反了器件的共模:

    虽然该器件能够进行双向电流测量、但引脚的压降不得超过接地电压300mV。 从所示的图中可以看出、器件的引脚电压为~-15.7V、远高于300mV、这会损坏器件。

    您可以尝试移至低侧、以便器件的共模更接近接地、但即使如此、您也必须小心确保共模不超过绝对最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、


    感谢您的快速回答。
    我没有看到过这种情况、我的错误。
    这是我对电路的建议。
    对吗?

    请检查!

    此致

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈

    看一下原理图、我认为这看起来不错。 我在回顾期间注意到的几件事、我会注意到:

    -您可能必须根据电阻器消耗的功率来改变 R1。  

    -您可能需要将上拉电阻器 R2的值调整到器件的 ALERT 引脚中。 如果不考虑 VOM617、您目前正在将接近8mA 的电流驱动到漏极开路。 数据表中显示的测试限值为3mA、因此您可能需要将其控制在一个位、器件所有开漏引脚允许的绝对最大电流为10mA。 当您可以有更大的裕度时、这似乎非常接近线路。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、


    非常感谢您提供的提示。
    我将值从 R2更改为1K2、然后 ALERT 引脚中的电流仅约为3.3mA。
    R1 0.5W 的功耗对我来说是可以的!
    感谢您的有力支持和
    对此没有其他问题。

    此致

    Wolfgang