This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:使用 INA226的双向电流感应、使用 DRV595DAP 驱动 TEC

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV595, INA226, INA260, INA228, INA229, INA237, INA238, INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971322/ina226-bi-directional-current-sense-using-ina226-with-drv595dap-driving-tecs

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件:DRV595INA260INA228INA229INA237INA238INA239

您好-

我们将驱动两个与 DRV595串联的 TECs、最高 Vbus 为24V、最大电流为4A。 我们希望使用 INA226在 TECs 加热或冷却时感测双向电流。 每个桥臂中都有一个10uH 的电感器、与 TEC 的 OUTP 和 OUTN 串联。 想知道您是否对 Rsense 的放置位置以及为了 Vbus 感测而需要与 INA226进行何种连接有什么建议、因为电压的极性将随电流而变化? Rsense 是否应该来自 DRV595的引脚22和28 (输出的接地端)? 在这种情况下、我们无法通过电流方向验证加热或冷却...
如果我们无法读取 Vbus、这在本例中是可以接受的。 Vbus 输入应该连接到 VSS 或 GND、还是 NC?
或者、如果我们无法读取电流方向、我们也许应该使用 INA260这样的器件?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您使用 TI 论坛。 使用 DRV595数据表中的图13作为原理图参考、我建议在电感器和 TEC 器件之间放置 Rsense (例如、原理图的 ON OUT+)。 INA226是双向的、因此它能够在这个位置感测任一方向的电流。  我建议将其放置在这里而不是放置在电感器和 DRV595之间的原因是、当电流方向发生变化时、可能会出现临时电压尖峰、 您需要确保 VCM 不高于或低于器件的绝对最大额定值(在本例中、我们更担心负电压、因为您在高端上有一些填充)。  在 Rsense 位于该位置时、电感器将与 GND (和 PVCC)稍微分离、并且还将使用电容器(例如 C11)来帮助稳定电压。  

    如您所述、测量 Vbus 的位置不是很好。  由于您说这对您适用、我建议您只将该引脚连接到 VSS。  

    INA260实际上也是双向的、因此您可以根据需要使用该器件。  在该手册中、如果您愿意、您甚至可以使用我们的一些更新的数字电流传感器。 这些是 INA228 (20位、I2C)、INA229 (20位、SPI)、INA237 (16位、 I2C)、INA238 (16位、I2C)和 INA239 (16位、SPI)。  INA237和 INA238之间的差异是 INA37的精度较低。 使用这些较新的器件(除了更加精确)的一个优势是、它们可以处理 VCM 上的-0.3V 电压。  如果您有电压尖峰将电压驱动至0V 以下、这将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    感谢您的快速回复。 电感器和 TEC OFF OUT+之间的位置是我最初放置感应电阻器的位置、因此我将把它留在那里。 我还将介绍您提到的较新选项。 感谢您的反馈。

    此致、

    Mike