This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:如何设置一个通道以仅监控电压

Guru**** 2768365 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975773/ina3221-how-to-set-one-channel-to-monitor-the-voltage-only

器件型号:INA3221

您好、专家、

工程师希望设置一个通道来监控 INA3221的总线电压。无需监控该通道的电流。

将 VIN+和 VIN- 通过短接在一起连接到总线电压。

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、在这种情况下、VIN+和 VIN-可以短接在一起并连接到总线电压。

    此致、Guang