This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议采用缓冲器配置的 OPAMP

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975518/opamp-suggesting-for-buffer-configuration

主题中讨论的其他器件:TLV9001TLV521

尊敬的*:

您能否为缓冲器配置推荐或推荐低价更新运算放大器器器件?

它应该在3.3V 电源下工作。  输入我们将使用电阻分压器将检测电压从24V 转换为3V、而运算放大器的输出将连接到  MSP430FR2353TRHA 的 ADC 输入。

BES 此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 搜索功能 查找具有轨到轨输入的3.3V 运算放大器。 如果需要低功耗但没有速度、请使用 TLV9001或 TLV521。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我同意克莱明的回应。  如果您有任何其他设计需求或需要关注的规格、请告知我们。

    您将需要如注释所示的轨到轨输入放大器。  如果您需要更高的精度、请确保选择一个在 V+轨附近没有降级输入失调电压的放大器。  如果需要、我们可以更详细地考虑这一点。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel 和 Clemens:

    单位 GBW 呢?

    我想为 MSP430 SAR ADC 构建一个缓冲器驱动程序、我将通过以下培训:

    并使用了模拟工程师计算器、获得了27.7MHz 的所需带宽

    但我并不关心采集时间值、因此我使用 了 MSP430数据表中的 tSettinging 值?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采集时间是两次连续 ADC 测量开始之间的时间。 tSample 值加上 ADC 转换时间是一个下限值。 您应该使用最长时间、在此之后、您实际上需要能够检测输入电压的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的 ADC 将具有吞吐量、这是对每秒可处理多少个样本的度量。  对于 SAR ADC、每个样本采集均包含两个阶段:采集阶段和转换阶段。  这两个因素共同决定了采样率、从而决定了吞吐量。

    这里 有一个很好的演示 、介绍了这是如何工作的以及如何计算采集时间。 与您的问题最相关的部分是在演示文稿末尾。  但是、您可能还会发现演示文稿的其余部分很有用。  此外、本系列中的其余视频介绍了使用该工具挑选放大器、优化输入滤波器值等过程。  在我看来、这对这类事情非常有帮助。

    此致、
    Daniel