This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:三角波发生器

Guru**** 2985450 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, TINA-TI, TLV9052, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975667/tlv9062-triangular-wave-generator

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TLV9052、 TLV9002

大家好、

一位客户基于 SLAU508文档中的电路在 TINA-TI 中模拟了一个三角波发生器。 请参阅下面的波形和原理图。 其目标输出频率范围为5-25KHz。 他使用电路中的电位器来调节三角波的振幅和频率。 除了 TLV9062之外、您还可以为此应用推荐更好的运算放大器。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    SLAU508提供了必要的压摆率和 GBW。  假设信号幅值为2.5V、这是保守的、因为您不应导轨输出、信号频率为25kHz、则需要一个压摆率为0.25V/us 的运算放大器(公式11)。  同样、从公式12中、您需要至少475kHz 的 GBW。  让我们将其称为具有裕量的1MHz。  此外、您还需要具有轨到轨输出功能的放大器。  最后、最好使用具有 FET 输入的放大器来避免偏置电流问题。  为此、请查找偏置电流在 PA 或 FA 范围内的放大器。

    TLV9062满足所有这些要求。  实际上、您可能会使用较慢的器件、例如 TLV9052或 TLV9002。  但是、我会警告您未指定放大器的传播延迟。  传播延迟将由压摆率加上器件的内部传播时间进行设置。  该内部时间未指定给运算放大器。  因此、在这里考虑使用真正的推挽比较器可能是明智的。

    WISE 再添加一个词:避免使放大器的输出发生故障。  这将导致输出过载恢复问题、从而降低速度。

    此致、
    Daniel