This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:用户指南和器件之间的差异

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25120A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975558/usb2any-discrepancies-between-user-guide-and-device

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: BQ25120AEV2400

大家好、

我写信提醒您注意 USB2ANY 器件以及文档和软件的一些不一致之处。 它与 BQ25120A EVM 一起发送给我、而不是 EV2400。 我尝试使用跳线进行连接、并遇到了这些问题。

图中显示的连接图与我在物理设备上能够执行的操作相反(请参阅图):

2、由于(1)的原因、用户指南中显示的连接与 USB2ANY 软件中显示的分配不同(请参阅图像):

因此、我无法将 BQ25120A EVM 连接到 PC、我在 Battery Management Studio 上不断收到"器件 ACK 错误"。

谢谢、

Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    USB2 IDC 电缆的连接应连接到 J4连接器的中间、请参阅下图。 外壳上的 IDC 连接器键(10针)定义了连接器的方向。 此外、红线表示带状电缆的引脚1、而 IDC 连接器上的三角形表示引脚1的位置。 USB2ANY 引脚连接正确。  

    此外、USB2ANY GUI 仅适用于 Windows 32位操作系统。 您必须使用32位或32位 Windows 10中的 Windows 7、8 (客户很少使用)。  

    我们的团队(精密运算放大器应用) 不支持 BQ25120A 产品。 我将向电力团队转发您的工作。从上面的 I2C 软件图像中可以看出、10引脚 IDC 电缆连接器是正确的、请参阅绿色矩形。 电缆引脚1和 PIN2是 USB2ANY 器件上的 SDA 和 SDL I2C 连接。 我不知道引脚9和引脚10来自哪里。 它可能连接到另一侧的 BQ25120A 的 I2C 接口。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢您的澄清-根据红线、是的、引脚1是合理的、看起来导线是以另一种方式安装在我的作品中。 我知道需要使用 J4、我的图像圆圈被误移。  

    我使用的是64位系统、这意味着 USB2ANY 不能与 EVM 配合使用来与 I2C 通信。  

    USB2ANY 随 EVM 一起提供、电路板甚至不是为该连接器设计的、因此感谢您将我的查询转发给他们、因为我现在无法与之通信。 请告诉我如何跟进。

    谢谢、

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    USB2ANY 不是正确的接口板、您需要 EV2400和 Battery Management Studio 才能启动并运行。  

    我将私下与您联系、了解我们可以为您的设计制定哪些方案。  

    此致、

    Gautham Ramachandran