主题中讨论的其他器件: BQ25120A、 EV2400
大家好、
我写信提醒您注意 USB2ANY 器件以及文档和软件的一些不一致之处。 它与 BQ25120A EVM 一起发送给我、而不是 EV2400。 我尝试使用跳线进行连接、并遇到了这些问题。
图中显示的连接图与我在物理设备上能够执行的操作相反(请参阅图):
2、由于(1)的原因、用户指南中显示的连接与 USB2ANY 软件中显示的分配不同(请参阅图像):
因此、我无法将 BQ25120A EVM 连接到 PC、我在 Battery Management Studio 上不断收到"器件 ACK 错误"。
谢谢、
Ashwati