This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:SPICE 模型

Guru**** 2524330 points
Other Parts Discussed in Thread: INA280, INA290, TINA-TI, INA195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970970/ina280-spice-model

器件型号:INA280
主题中讨论的其他器件: INA290TINA-TIINA195

是否已经有适用于 INA280的 pspice 模型或行为类似的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    欢迎来到论坛。 INA280仿真模型仍在开发中、但应在几周内发布。

    INA290与 INA280非常相似、因此您可以在平均时间内使用它。 唯一的区别是 INA290具有更精确的直流规格、例如偏移和增益误差。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到 INA290只有 TINA-TI 模型、但我使用 PSpice 仿真我的电路。

    是否有适用于 INA290的 PSpice 模型?

    此致  

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    为什么不使用 TINA-TI 仿真 INA290部分?

    分治:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    电流分流监控器是控制环路的一部分。 因此、我无法轻松地单独进行仿真。

    我现在使用 INA195的模型来获得与电流类似的信号。 电流信号的带宽非常低、因此我认为它确实会产生很大的影响。

    这将是检查电路稳定性的第一个措施的一部分。  

    弗洛里安