This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:示例电路

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975282/ina301-example-circuit

器件型号:INA301

您好!

我的客户正在考虑 INA301A3。 他们希望使用模拟或警报输出来配置限流电路。
是否有可用作参考的示例电路?
为了更详细地解释他们想要实现的目标、
它们监控0.5A、1A、2A、3A 的电流(默认为2A)、并限制电流、
不同之处在于、当电源接通时、浪涌电流为10A。 它们希望传递该浪涌电流。
在此浪涌电流之后、需要在200ms 后启用限流电路。

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDDOOR、

    您的客户是否希望使用单个 INA301在每个电流电平触发、然后调整触发点、或者您是否希望使用4个不同的 INA301、每个 INA301在不同的电流电平触发?  如果您的客户正在考虑第一种方法并希望忽略10A 浪涌电流、我认为他们可以使用 RC 电路、该电路会将限流电阻器接地短路、从而将触发阈值设置为5V、直到第一个 N 沟道 MOSFET 上达到栅极阈值电压。 然后、可以使用 DAC 为其他跳闸电流电平设置电压。  在下面的电路中、我只使用了一系列开关来模拟 DAC。  DAC OUT 输出需要浮动、以便在浪涌期间工作。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/InrushDAC.TSC