This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:作为单位增益缓冲器支持的下拉电流

Guru**** 2505255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975327/opa388-pulldown-current-as-a-unity-gain-buffer-support

器件型号:OPA388
主题中讨论的其他器件:OPA365

我曾与 OPA365合作、OPA365在使用单位增益缓冲器时支持将10K 电阻器连接到其输出端的(-5V)电源。  当 OPA365连接到支持0-5V 输入的 ADC 时、这将允许其输出为零伏。

该应用程序显示在 OPA365数据表的第13页、链接如下:

www.ti.com/.../opa365.pdf

OPA388是否可以支持这种相同的设置?

我已经使用 OPA365和 OPA388完成了 LTSpice 仿真、并使用该负下拉电阻器、两者都提供相同的输出。

我对使用 OPA388的兴趣在于其具有极低的1/f 噪声。  我将其用于精确的电压和电流市电测量。

如果有任何帮助,将不胜感激。

提前感谢、

Dean Motoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使 OPA388运算放大器输出能够一直摆动到其负电源轨(例如、在单电源应用中接地)、必须通过外部下拉电阻器 R_PULLUP 将输出级的灌电流转移到接地端、在这种情况下、 运算放大器内的较低 N 沟道输出晶体管不承载电流、因此允许输出达到0V。

    由于输出级通常偏置为 总静态电流的大约一半、因此这需要下拉电阻器以最小500uA 至1mA 的 OPA388总静态电流灌入。  因此、只要不存在需要额外灌电流能力的外部负载、与-5V 电源配合使用的5k-10k 电阻器就可以正常工作。  如果运算放大器需要灌入额外电流、Isink_load)、则需要使用以下公式计算下拉电阻器值:R_PULLUD=5V/(1mA+Isink_load)。

    OPA388宏模型是线性运算放大器运行的行为实现、不会在单电源应用中正确仿真输出达到零电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息! 感谢 Marek 确认 OPA388能够以这种方式运行、并感谢您提供的其他注意事项!