This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:TIA 电路与 OPA855的稳定性

Guru**** 2813675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI, OPA858, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970692/opa855-stability-of-the-tia-circuit-with-opa855

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA858OPA340

Hallo、

我对 OPA855的 TIA 电路有一些疑问。 我模拟了 OPA 855。 所需3dB 带宽为400MHz、所需增益为700 Ω。

在下面您可以看到我的电路、增益和相位响应。

下图中是否显示了环路增益? 我是说 AOL 曲线+噪声增益曲线、还是? 如何在 TINA 中单独绘制该曲线?

然后、在 AOL 和噪声增益曲线的交点、我可以读取相位裕度。 现在、我如何知道该电路是否稳定、为什么相位为负?

我知道、当相补角大于45度时、电路是稳定的。

谢谢、

Selvedin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selvedin、您好!

      您在稳定性分析方面的想法是正确的。 但您所显示的曲线不是电路的开环分析、而是电路的闭环频率响应。 这些链接将作为 TIA 设计的参考、以及如何使用 TINA-TI 分析稳定性: TIA 视频TIA 博客系列使用 TINA-TI 的稳定性分析。 这是一篇有关稳定性分析的深入文章: 链接。 在这里、我已经为您的电路生成了稳定性信息:  

       

    您需要在仿真中使用直流工作点来生成开环曲线、这就是我们必须在环路中插入高值电容器和电感器的原因。

    从环路增益曲线(AOLB)可以看出、相位裕度远低于理想稳定性。 这些曲线是在交流仿真窗口中使用 Tina-TI 中的后处理器按钮生成的、并在放大器输出端断开时使用以下公式生成的:AOL = Vout/VFB、NoiseGain = 1/VFB、AOLB =Vout。 (有关使用 TINA-TI 的先前链接稳定性分析视频的更多信息、请观看此视频)。  

    以下是您的设计的稳定版本:(我使用此 TIA 计算器 轻松选择最佳反馈电容器、以在65度的相位裕度下实现具有最大平坦带宽的巴特沃斯响应)

    降低反馈电容器有助于实现相位裕度约为68度的稳定电路。  

    这似乎不是使用与上一个问题中相同的光电二极管。 OPA855对于该应用的带宽而言似乎过于死区、我建议使用带宽较低的器件。 您是否会坚持使用该带宽、如果是、我可以推荐其他放大器。 您的输入电流源和所需的输出电压是多少? 此外、如果您对稳定性分析或以上链接有任何疑问、敬请告知。

    谢谢、

    Sima

    包含电路和交流仿真的 TINA-TI 文件:

    e2e.ti.com/.../4274.OPA855.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯--

    闭环响应表明、它在稳定性方面很好、  

    所示方法的问题在于它将开环输出阻抗与反馈负载隔离开来、如果将信号输入到输入中并将寄生输入 C 添加到二极管中、则会得到 LG 曲线、足够的相位裕度、这是经过修改的 LG 仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记将反馈 C 改回0.57pF -是的、您应该使用0.2pF、因为0.57pF 的较低噪声增益可能不稳定、对于3GHz 以上的 LG =0dB、这有点不确定、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您的出色解释。 我对稳定性分析不再有疑问。 您是对的、这是指我之前的光电二极管 FDS015。 您认为 OPA855所需的400MHz 带宽太小?

    我想测量1ns LED 闪烁。 这就是我根据0.35/1ns (上升时间)= 350MHz 计算带宽的原因。 我已将带宽设置为大约400MHz。 目前我不确定,我已经为这个问题挣扎了几个月,这是我的学士论文。 我的光电二极管的带宽为1.75GHz、起初我认为这是我在 TIA 设计中所需的带宽。

    我想光产生的输入电流大约为50uA。 我所需的输出电压应介于1V 至2V 之间。我知道我需要20-40千欧范围内的反馈电阻器来达到此输出电压、但我的带宽会大幅降低。  在我写学士学位的公司中、我们订购了两款 OPV。这是 OPA855和 OPA858、根据这一情况、我们创建了一个电路板、但很遗憾、由于引脚分配、我无法使用其他 OPV。

    提前感谢您、

    Selvedin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、让我们看看一些闭环频率、这里是您的原始设计已达到5GHz、大约为450MHz F-3dB、该凸点恰好高于2GHz、这表明相位裕度较低。 LG 波形图在2GHz 以上可能过于可靠、但您的原始高 F 噪声增益为1+1.45pf/.57pf = 3.5V/V、这太低了。 如果我将 CF 更改为0.2pF、则响应会峰值一点、但看起来稳定、大约2GHz F-3dB。  

    现在、如果我重新设计巴特沃斯型、带宽略高于1GHz、我得到这个1k Ω 设计、看起来确实不错、但如果脉宽真的是1nsec (或上升时间)、这将是不够的、您能否提供输入脉冲形状、 此设计具有1+1.45pF/.24pF = 7V/V 的高频噪声增益、这是该器件的最小值、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvedin、

    我得到这些结果。

    此处是相补角:

    e2e.ti.com/.../selvedin_5F00_OPA855_5F00_1.TSC

    这里是频率和瞬态响应:

    e2e.ti.com/.../selvedin_5F00_OPA855.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都是非常好的 silms Kai、LG 显示的相位裕度还可以、但在频率方面存在风险增益裕度-同样、我通过在2GHz 以上的模型中体验 AOL 和 Zol 精度而知道是可疑的。  

    这里是1k Ω 巴特沃斯、带宽1.2GHz、输入500MHz 50uA、我添加了一个偏置电流消除 R、该偏置电流通过噪声滤波电容消除 V+输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selvedin、您好!

      Michael 和 Kai 对电路进行了一些很好的仿真。 但我确实有疑问。 由于您的应用需要20-40k Ω 反馈电阻器、因此您选择700的原因和方式。 我猜您正在寻找实现400MHz 带宽的方案。 对于您所需的输入和输出信号、您必须坚持使用更高带宽的器件、如 OPA855和 OPA858。 此外、是的、您将重点关注脉冲的上升时间、这是确定带宽的正确公式。 但是、我认为1ns 时间是脉冲宽度。 从 FDS015数据表中可以看出、它的上升时间似乎为35ps、使用您提供的公式:0.35/(35ps)为我们提供10GHz 的带宽、这是非常高的。 正如 Michael 提到的、您是否能够确认输入源的上升时间?  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的反馈。  

    我使用德州仪器文章中的公式调整了700欧姆的值。 对于20-40kOhm 之间的较大值、我会失去 f-3dB 带宽。 FDS015的带宽通过公式035计算得出:035/下降时间(200PS)= 1.75GHz。 我从支持部门获得了该信息。

    我的 LED 的上升时间为1ns、脉宽在10-250ns 范围内。

    我想问您、FDS015的带宽是重要的还是仅 LED 脉冲的带宽、即大约400MHz? 这意味着我不需要超过400MHz 的所需带宽,所需带宽等于闭环 TIA 带宽(f-3dB)?


    谢谢、
    Selvedin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZT 级的带宽裕度越大、脉冲的重现就越好-考虑傅里叶级输入-您希望忠实传递多少谐波。 无论如何、我给您的1.2GHz 设计是一个很好的开始、它会使1nsec 的输入边沿缓慢、从而在10nsec 至250nsec 的脉冲宽度内找到一个很好的最终值-是的、 ZT 级的增益越大、带宽越低、因此您需要在接下来的阶段获得其余的增益、  

    这里是1nsec 上升时间和10nsec 脉冲宽度(50MHz 方波)的仿真-这看起来非常好、因为1.2GHz F-3dB >> 50MHz 重复率、可能会以更大的增益降低该带宽、但看起来仍然正常。  

    这是一个具有最大射频的400MHz 巴特沃斯型、看起来比巴特沃斯型更具有一点振铃和更长稳定时间、但我想说非常好、  

    这里是 SSBW 响应、因此如果您总共需要20kohm、则在这之后的增益仅为4级、带宽至少为1GHz、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的仿真。  首先、我确认1ns 是 LED 上升时间、脉宽在10-250ns 范围内。 我想问您:如何在第二幅图像中获得闭环 TIA 带宽(f-3dB) 1.19GHz、射频=1kOhm、Cf=240 FF。 我在下图中使用 f-3dB 公式(图2)、CF 的值为 f-3dB =937MHz、Cf= 169 FF。  这 具有1+1.45pF/.169pF = 9.57V/V 的高频噪声增益

    此致、

    Selvedin

                                                    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为开发缺少根(2)项-这是将反馈极点置于噪声增益和 AOL 曲线交叉点的典型开发-这将产生 Q = 1设计、我已经尝试消除此误差超过24年了、 显然运气不好、这是一个更好的发展-最后几张幻灯片中的完整原始文章、  

    e2e.ti.com/.../4846.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的仿真。

    此致、

    Selvedin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    我要感谢迈克尔的出色表现:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Kai、我在另一篇文章中不处理该参数步进文件、我以前没有成功处理过、但这次也许只是运行 OPA340文件、结果不错、所以设置正确。 我不会像这样对反馈 R 进行步进、因为它会在反相输入 C 中引入一个额外的极点、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Sven、  

    我对您在本文档中发现的错误 CF 公式感到困扰-我深入了解了这一点、Hooman 是圣克拉拉的国家应用程序部门的一名员工、他复制了 ADI 的长期错误信息。  

    OPA855数据表以及其他最新的 Decomp 数据表包含这些用于设计跨阻的链接、第二个链接显示了正确的公式、 然后链接到一个早期的应用程序、而不是 Xavier Ramus 在我最初于1996年在一些 EDN 文章中为 BurrBrown 做的这个开发- Hooman 显然从未看到过这些-不幸的是、 自此以来已更正错误的应用手册似乎永远不会消失-

    Samir 的链接显示了这些方程式-有一个0.707项、ADI 始终未命中(并复制了 Hooman) 在这种情况下、Fo 是 GBP 的几何平均数、而噪声增益为 eq 时的零点、这基本上是 Q=.707项、以在 Fo = F-3dB 时获得巴特沃斯值。 此处为2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的研究。

    此致、

    Selvedin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Selvedin、  

    在本文最后半部分的标题" 40dB 环路增益闭合率有多危险-真的吗?"之后、我还对一个简短版本的互阻抗设计进行了阐述。