This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199输出延迟时间

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975362/ina199-ina199-output-delay-time

器件型号:INA199

大家好、

我的客户使用 INA199来实现过流保护电路。 原理图如下所示。 INA199 V+=10V (图片中不是15V)

我们在黄色标记位置测量差分输入电压、并在紫色标记位置测量输出电压。

在大多数情况下、我们捕获的波形如下所示。 CH1 =差分输入电压。 CH3=INA199输出。

在这张图片中、差分输入电压快速斜升至~600mV。 INA199输出在其最大压摆率上斜升至其满量程值(~10V)。 而 CH1斜升力矩和 CH3斜升力矩之间的 Δ t = 300ns。

  

但有时我们还在波形下方捕获了数据。 CH1和 CH3斜升波形与上图相同。 但是 、CH1斜升力矩和 CH3斜升力矩之间的 Δ t 会更大至1.4us。 我们尝试删除 C2和 C3。 但我们仍然可以捕获 Δ t = 1.4us 的波形。 因此、C2和 C3与该 Δ t 无关

那么、您能否提供建议、为什么有时延迟很短(300ns)、有时会变大(1.4us)? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    输出最初卡在接近接地的位置、对阶跃输入做出反应需要一些时间。 它有助于在某些高于接地电压的电压下对输出进行偏置,例如>100mV。 这可以通过将 REF 引脚连接到基准电压源来实现。 则输出响应应更快、且可重复性更高、变化更小。

    此致、Guang