This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 微安传感器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975265/microampere-sensor

主题中讨论的其他器件:INA190

你好

我们需要1 微安到1000微安的微安电流传感器

我们需要为低 电流传感器推荐 פיתוח אב טיפוס μ A  

谢谢

Yaniv   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流感应放大 器测量感应电阻器上的压降、因此您还必须选择具有适当值的电阻器。

    您需要什么精度? 您可以承受多少负载电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaniv、

    我同意 Clemens 的观点、这里提供更多详细信息将会很有帮助。 您能否分享您在整个测量范围内的目标误差? 尽管如此、我唯一推荐用于此低电流的电流分流监控器是 INA190、它具有皮安级的输入偏置电流、因此可最大限度地减小这些测量级别的误差。  

    您需要非常密切地关注此级别的错误。 我建议您查看 此处的电流分流放大器误差源视频系列。