This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:LM7322设计问题

Guru**** 2949630 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975326/lm7322-lm7322-design-issues

器件型号:LM7322

您好、TI 专家

我尝试在缓冲器配置中模拟 TINA 中支持1nF 容性负载的 LM7322。 数据表显示它可以支持大值的容性负载。 但阶跃输入信号的瞬态响应显示了明显的过冲、波特图显示了显著的交流峰值。 通过转换这些过冲、我得到的 PM 小于10度、这是一个非常不稳定的系统。

我已附上我使用的电路配置、阶跃输入的瞬态响应和波特图的屏幕截图。 我的实施是否有任何问题、或者我解释结果的方式有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    C1和 R1的作用是什么? 在运算放大器处于缓冲器配置(从输入到输出短路)的情况下、R1将显示为与开环输出阻抗串联的电阻器、从而使稳定性变差。 请删除 C1和 R1。

    对于1nF 电容负载、数据表显示了大约25度的相位裕度、这意味着您可以看到大约50%的过冲。 删除组件后、我建议在9us 至15us 范围内运行仿真、这样可以在您感兴趣的波形区域中捕获更多数据点。

    最后、该模型是在大约10年前创建的、因此该模型与真实器件之间可能存在一些细微的差异。  

    谢谢、

    Tim Claycomb