This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, LMP7717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/969627/lmp7721

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件: LMP7717

LMP7721的电流感应范围是多少?

因为 我想测量0.5na 到100uA 的电流范围、所以使用此 LMP7721 IC 作为跨阻放大器 能够测量该电流范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,会起作用:-)

    话虽如此、不要忘记使用防护装置并彻底清洁印刷电路板。

    是否要发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 LMP7717等解补偿器件、您将获得更大的动态范围、  

    本文中有一节介绍互阻抗设计-如果没有源电容值、就无法继续进行此查询。 本文结尾包含适用于此的器件表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在我之后发布 一个使用 LMP7721测量0.5nA 至1mA 电流范围的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵的时间回答问题

    作为跨阻放大器、LMP7721 IC 将测量0.5nA 至100uA 的电流范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能建议使用 LMP7721测量0.5nA 至100uA 电流范围的 Transedefence 放大器的任何原理图或应用图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、shanmugapriyan、

    您能详细介绍一下您的应用吗? 您想测量来自何处的电流? 是直流电流还是交流电?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、shanmugapriyan、

    正如 Kai 和 Michael 所建议的、我们的网站上有许多 TIA 示例。 封装中包含几个示例。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa220a/sboa220a.pdf?ts=1610387349613&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMP7721%253FkeyMatch%253DLMP7721%2BEVM%2526tisearch%253DSearch-EN-everything

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1610387639729&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/product/LMP7721?keyMatch=LMP7721%20EVM&tisearch=Search-EN-everything#tech-docs

    如果您需要进一步的帮助、请向我们提供设计或应用要求、我们可能会为您进行仿真。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasan 最近在放大器登录页面 e2e 的"常见问题解答"列中添加了一个跨阻设计工具、同样、没有该工具、也无法执行任何操作

    源电容、

    2.所需的闭环带宽

    可能是一些噪声目标、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将从 电位器(Voltametry)获取电流范围(0.5nA 至100uA)。  

    由于溶液电流输出会发生化学变化, 因此对于上述范围,我需要使用 LMP7721 IC 测量该电流范围。

    那么、LMP7721 IC 是否能够测量该电流范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、shanmugapriyan、

    问: LMP7721 IC 是否能够测量该电流范围?

    是的、LMP7721能够针对电位器应用测量0.5nA 至100uA 的电流范围(Kai 在最初的答复中也回答了这个问题)。 运算放大器专为这种类型的应用而设计。  

    使用 LMP7721时、您需要关注其运行条件、因为运算放大器具有极低的+/-3fA 输入偏置电流。  

     1.要求 PCB 在极其清洁的环境中运行。 清洁超声波浴中组装的 PCB 以去除不必要的污染(如指纹、残留通量、灰尘颗粒等)非常重要。  

    2.保持水分远离 PCB。 电路板在不使用时需要存放在干燥剂罐或密封袋中。 超声波浴后、建议在干燥室中以60-70C 的温度将 PCB 烘干6-8小时。 这是为了去除 PCB 或成型化合物吸收的过多水分。 LMP7721运算放大器电路输入端的 PA 泄漏电流可能会降低您的氧化还原测量性能。

    随附的是 AN-1852应用报告、用于设计 pH 电极。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa529a/snoa529a.pdf?ts=1610463107648&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanmugapriyan、

    工作正常吗?

    Kai