This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172:使用运算放大器的模拟电压解视觉

Guru**** 1976305 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634, TL441
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/968371/lm6172-analog-voltage-devision-using-op-amp

器件型号:LM6172
主题中讨论的其他器件:MPY634TL441

大家好、

我对我的应用有使用运算放大器的模拟分压要求。

即、如果 V1 = 12、V2 = 2、则 Vout = V1 / V2 = 6、  

如果 V1 = 10、V2 = 2.5、则 Vout = V1 / V2 = 4

如果 V1 = 5、V2 = 2、则 Vout = V1 / V2 = 2.5

等等...

我已经使用 运算放大器搜索了模拟分压、但仅找到了概念。 我没有发现任何经过验证的电路。

我不想将对数/对数电路用于除法。

是否有任何实体建议我使用实际电路?

此致、

Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    为什么要执行此除法? 您能提供更多详细信息吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您可能知道 ADC 中的比例式测量结果与施加的电源电压和电流变化无关。 它仅取决于产生基准电压的基准电阻的精度和稳定性。

    现在、我想在硬件电路中执行完全相同的操作。

    如图所示、我有一个温度控制电路、该电路由施加到 n 通道 MOSFET 的 PWM (250Hz)驱动。

    当 MOSFET 导通时、加热器导通; 当 MOSFET 关断时、加热器关断。

    我想应用一些 比例式方法来控制温度。 请注意、我们不希望在此应用中使用 ADC。

    当 MOSFET 导通时、我将使用差分放大器测量基准电阻(VR)两端以及加热元件(VH)两端的电压。

    然后 我想做(VH/VR)。 此结果与 电源电压和电源电流变化无关。 由于电流突然大幅消耗、加热开启时、电源电压和电源电流变化肯定会发生。

    接下来、我  将使用差分放大器放大(VH / VR)电压与我的精密阈值电压之间的差值。 该输出将提供给比较器、这将有助于关闭 MOSFET。

    因此、我想制造这种不受电源电压和电流变化影响的快速动作温度控制电路。  

    您能帮助我如何 使用运算放大器(VH/VR)?

    此致、

    Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    VH / VR = VH /(IH x R)= RH/R

    因为

    VH = RH x IH

    (其中 IH 是流经加热器的电流、R 是参考电阻、RH 是加热器的电阻。)

    对吧?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、正确。

    但是、使用运算放大器通过比例式方法感应加热器电阻(RH)的解决方案是什么?

    此致、

    Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    可通过 MPY634来执行模拟除法。

    另一种选择是使用晶体管阵列并构建两个对数放大器和一个抗对数放大器、以执行以下计算:

    x / y = exp (log x - log y)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅 TL441的数据表。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是另一种方法:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提出的解决方案。

    我将检查它们并尝试实施。

    如果您找到了其他解决方案、请更新我。

    此致、

    Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运:-)

    Kai

x 出现错误。请重试或与管理员联系。