This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA191:最大电压噪声密度和温度范围图

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971116/ina191-maximum-voltage-noise-density-and-plots-over-temperature

器件型号:INA191

您好!

 

我的客户正在考虑使用 INA191进行新的光学模块设计。

电压噪声密度是其设计的关键因素。

尽管数据表中指出典型电压噪声密度为75nV/(Hz^0.5)、但它们希望知道最大值和温度范围内的图。

是否可以提供请求的数据?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    这些不是测试、我们当前有数据。 可以使用输出端的简单 RC 滤波器和/或使用 ADC 进行数字滤波来衰减大部分噪声频谱。 我不希望噪声密度随温度的升高而急剧增加。 我估计噪声的六西格玛增加大约为20%。

    此致、

    Peter