This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2350:OPA2350如何在 DRV8412参考设计中工作?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DRV8412, OPA2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/971052/opa2350-opa2350-how-to-work-in-drv8412-refernce-design

器件型号:OPA2350
主题中讨论的其他器件:DRV8412、TINA-TI

大家好、我现在使用 的是 DRV8412参考设计 Rev.g ->双路直流或步进电机驱动器/下面的链接

www.ti.com/.../TIDM-THREEPHASE-BSDC

当我测试此 EVM 时,我想知道电机的电流感应

我对原理图进行了匹配。


我知道 IA-FB ~ ID-FB 是 OPA2350EA 使用的电流反馈

下面我有一个问题,请尽量详细地回答

1、如何计算实时电流?(请举例说明计算方法,例如 Busvoltage24V 和采样电流4amphear)以及 OPA2350的增益是多少? 和直流偏置2.5V 电压?

2.我不 理解 R26/R54/R35/R30/R64的工作情况? 如何使用它来获得增益? 还是直流偏置? 它是否可以使用反相放大器? 请计算(我认为芯片以低侧电机电流敏感模式运行)


我不会说英语,请回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于直流增益、忽略所有电容器并仅考虑电阻器值。 下面是如何针对顶部运算放大器配置执行此操作的示例:

    实时电流将是频率的函数、因此会发生变化。  因此、测量电流或增益的最佳方法是使用 TINA-TI 等仿真器之一-请单击链接免费下载:  

    我还随附了 TINA-TI 原理图 -请参阅下面的内容。

    e2e.ti.com/.../OPA2350-Gain.TSC