This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:整个范围内的高电平输出泄漏电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, TL331B-Q1, LM2903-Q1, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970096/lm2903b-q1-high-level-output-leakage-current-over-full-range

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件: TL331B-Q1LM2903LM2903-Q1LM2903B

您好!

我想知道 LM2903B-Q1的高电平输出泄漏电流 IOH-LKG 在整个温度范围内的最大值。 数据表仅指定 TA = 25°C 时的值

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    图6-28和6-29显示了整个温度范围内的输出泄漏。

    对于典型的最高温度、您可以使用130nA 这仅用于设计指导、不保证。

    姊妹器件 TL331B-Q1具有1000nA 的过热限制(以匹配原始器件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    [引用用户="Paul Grohe "]图6-28和6-29显示了温度范围内的输出泄漏。

    它们是否不是图3-29和图3-30? 我指的是数据表 SLCS141J。 我需要的是整体最大值、但我想这些数字不包括工艺变化。

    [引用 user="Paul Grohe ]\n 对于典型的最高温度、您可以使用130nA 这仅供设计指导使用、不提供保修。

    "典型温度最大值"是否意味着25°C 时的最大值? 同样、我需要的是包括温度和工艺变化在内的最大可能值。

    [引用用户="Paul Grohe "]姊妹器件 TL331B-Q1具有1000nA 的过热限制(与原始器件匹配)。

    µA 考虑 LM2903B-Q1的 IOH-LKG 值在温度范围内不会超过1 μ F、是否可以?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    很抱歉-我查看的是 LM2903-Q1数据表、它的图片少了一个(它们是相同的图片)。 您是正确的,图3-29和3-30。

    所有图形均为"典型值"、因此125°C 时的图形值在125°C 时为典型值(而不是25°C 时)。 这些图是小型器件批次的典型图、不包括工艺变化。

    由于泄漏电流未进行修整、因此它们会受到工艺变化的影响。 通常、对于不受控制或未经测试的参数、我们建议使用±30%。

    由于 TL331B-Q1是相同的过程和相同的设计(只是单个版本)、因此您可以通过类似的设计来关联限制相同的设计。  在您提出要求之前...指定了 TL331B-Q1过热泄漏是因为原器件在过热条件下具有泄漏(泄漏电流测试需要大量的测试时间)。

    因此、我建议在整个温度范围内将1uA 作为最大值。 同样、由于泄漏电流限制不在 LM2903B 数据表中、因此 LM2903B 不具有此限制。 仅提供设计指导。