This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309+XTR111

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, PGA309, XTR111, PGA309EVM-USB, XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970532/pga309-pga309-xtr111

器件型号:PGA309
主题中讨论的其它部件: XTR117XTR111XTR115

BS"D

您好!

我们在许多项目中使用 TI IC PGA309。 基本上、在一个项目中、我们将 PGA 的电压输出转换为04-20mA、2线输出电流(使用 XTR117)。

为了在生产中使用这些电路校准负载单元、我们使用 TI 还提供的 MultiCal 系统。

 现在、我们有另一个项目需要使用 PGA309+XTR111、它也是04-20mA、但仅在一根接地线电流输出中。 事实上、我可以使用 PGA309EVM-USB 进行校准、但我们需要像 MultiCal 这样的生产自动化功能。 问题是是否可以将 MultiCal 系统与这些新项目一起使用? 以防万一、您能否告诉我们如何连接所有接线以相应地校准负载单元?

 我期待很快收到您的回复。

 

如果您需要任何详细信息、原理图或说明、请随时告诉我。

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上面提到的帖子中、PGA309-XTR111 "也是4-20mA、但只有一个接地线电流输出"... 您能否澄清您正在使用的连接:请分享 PGA309-XTR111测试卡模块原理图和连接器、以及使用 PGA309EVM-USB 和 PGA309-XTR111模块时模块校准所使用的连接的详细图。   您是否打算使用 Multi-Cal 系统多路复用电源为 PGA309-XTR111 3线电流变送器测试卡模块供电?

    如前所述、Multi-Cal 系统支持2线电流输出发送器、并测量通过4-20mA 环路电源电路的返回电流。    

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢有关 PGA309+XTR111模块原理图和 PGA309EVM-USB 连接的更多信息。

    我继续详细了解了 Multi-CAL 主板原理图、其中包括环路电源多路复用器电路和电流测量多路复用器电路。 Multi-CAL 主板不能支持3线电流发送器。  需要修改硬件以添加单独的多路复用 Iout 电流测量路径和多路复用环路电源路径(GND)。  软件和硬件都需要进行重大更改。 在 Multi-CAL 系统上、在正环路电源侧执行电流环路发送器测量、这对于3线电流发送器不起作用。

    下面是更详细的说明。

    PGA309EVM-USB 电流测量(可针对2线或3线电流发送器、2线和3线电压输出进行设置)

    在 PGA309EVM-USB 上、在电路板的 Iout (XTR-LOOP)连接上感测发送器电流测量
    USB-DAQ 感测回路电源(XTR-Loop -)负极连接上的烧写电阻器上的电流。
    或者、由于这是单站点解决方案、用户可以在(XTR-Loop -)连接上轻松连接外部电流表、并在负电源连接上感测电流环路输出。  这种方法适用于2线或3线电流发送器。
    当…XTR111 (3线制电流变送器)外壳时、只要有单独的电缆连接回路电源 GND 和 IOUT、这种方法就能很好地满足您在系统上的设置要求   

    下面是 PGA309EVM_USB 上使用 USB-DAQ 板的 USB-DAQ 电流感应测量电路(来自 USB-DAQ 平台用户指南的图16、P13);在 XTR_Loop 负侧(或 IOUT)感应测量值:

    多校准系统电流测量(仅支持2线制电流发送器、2线制和3线制电压输出)

    然而、一个关键的区别是、在 MultiCAL 系统上、使用外部电流表在正 VPOS 环路连接上感测环路电流。 外部电流表使用 VPOS (XTR-LOOP +)电源连接(在正环路电源侧)复用到每个测试卡站点。

    使用2线制电流变送器时、2线制 XTR 变送器总信号输出电流(Iout)包括2线制电流变送器消耗、该方法适用于2线制电流变送器、如 XTR115/6/7。

    遗憾的是、多重 CAL 硬件设置不适用于 XTR111 (3线制电流变送器)、其中+V 回路电源电流与 XTR111电流变送器输出(LOUT)不同。  换句话说、在 XTR111情况下、测得的电流输出将是所需的发送器电流信号(4-20mA)加上一个额外的误差:3线发送器/传感器电路电流消耗产生误差…μ A

    请参阅下面的图7 、第7页的 Multi-Cal-Master 用户指南部分;其中在 VPOS (+)多路复用环路电源连接上感应电流信号。  此测量仅对2线电流发送器而言是精确的

     

    如果您有其他问题、请告诉我、  

    谢谢、此致、

    Luis