This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272-Q1:电源超过最大1V

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970066/tlc2272-q1-power-supply-exceeds-the-maximum-1v

器件型号:TLC2272-Q1

尊敬的团队:

对于电源电压、我客户的应用电压为+/- 9V、比规格定义的值高1V、并且这个项目已经发布。 我的客户想知道这个项目有多大的风险。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    问:我的客户想知道这个项目有多大的风险。

    EOS 损坏带来的风险非常高。 下面是超过绝对最大额定值时的警告段落。 强烈建议您的客户查找组件的更换件。  

     我在我们的 LTC2272-Q1数据库中进行了等效运算放大器搜索、搜索结果如下:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/cross-reference.html?keyMatch=OP%20AMP%20CROSS%20REFERENCE%20TOOLS&tisearch=Search-EN-everything

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您能展示原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我还没有得到原理图。 请告诉我您对哪个部分感兴趣吗? 我明天会在客户的站点上检查此问题吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    有时、可以通过以下方案降低有效电源电压:

    但是、要了解是否可以在这里使用该方法、我需要查看整个原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    明白了! 谢谢!

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai