This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:询问 INA219设计建议

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970127/ina219-asking-for-the-ina219-design-suggestion

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: INA233

 

您好、先生、

 

由于成本原因、我的客户希望设计 INA219来替代 INA233。 INA233用于先前的项目。

您是否会查看原理图/布局并提供意见?

 

四个电流阶跃。  

 

Step1à20V μ A/0.25A

Step2à20V μ A/0.5A

Step3à20V μ A/0.75A

Step4à20V μ A/1A

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    我将在原理图中注意到一个错误。 R7127和 R7132应是0 Ω 电阻器。 如果地址引脚未被0 Ω 电阻器拉取、此器件也许不工作。

    10mΩ Ω 分流器时、输入感测电压范围为2.5mV 至10mV。 该范围可轻松与其他许多器件配合使用。

    原理图看起来不错、但我在布局方面遇到了问题。 您能否发送电流传感器和分流电阻器电路的屏幕截图? 只要实施推荐的布局、就可以正常工作。 尽管在不知道输入端可能的最大共模电压的情况下没有太多的导通时间(+20V_DS 轨可以达到多高? INA219将具有更高的误差、因为它的偏移和增益误差规格精度更低。 请解决系统中允许的错误、并检查 INA219的规格是否兼容。

    另一个区别是 INA219不支持 PMBus 接口、并且具有不同的寄存器集、因此某些主机器件固件需要不同。

    请考虑在此处观看我们的培训视频、了解如何确定我们所有器件的错误。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的反馈。

    是否要安装无焊盘查看器以打开布局?

    txn.box.com/.../ux6jvebpfm2fcesqkna1bqazvtytn0x4

    20V 可能有10%的差异。 这是可以的吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SHH、

    10%的差异是可以的。 我主要询问该电源轨上的任何交流或瞬态行为。

    都是如此。 我已经查看了 PCB 文件、布局很好。 我已私下回应您关于布局改进的建议。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    在电流峰值时、瞬态可能具有150%至200%的精度。

    我没有看到有关建议的私人信息。 请发送至我的邮件吗? a0219340@ti.com

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已回复。

    最棒的

    Peter