This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA286-Q1:分离基准输出精度

Guru**** 2500905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970779/ina286-q1-split-reference-output-accuracy

器件型号:INA286-Q1

大家好、

添加了说明

7.4.1.2.3分离外部基准

在这种情况下、DS 提到它能够实现大约0.5%的精度

您能否帮助详细说明它实际引用的准确度?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    该误差来自分频器精度。  这是电阻器 REF2和 REF1之间的匹配精度误差。