This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855的 VID 将如何随 TEMP 变化?

Guru**** 2537170 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970831/opa855-how-will-vid-of-opa855-change-with-temp

器件型号:OPA855

大家好、

对于 OPA855、数据表显示最大 VID=1V。

我℃,在-40至125 μ s 内  、它会  如何随 温度变化? 温度 的变化范围(?mV)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    作为绝对最大额定值、温度没有变化。 限制是一个限制:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 还说、在表的顶部、DIFF 输入最大值是一个故障条件、因为通常情况下、它的工作电压为零-通常设置该限值是为了避免输入晶体管中的 Vebo 击穿。 如果允许、这可能会导致噪声降低。