This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8261:应用

Guru**** 2949930 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8261, OPA2991, OPA991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970476/lm8261-application

器件型号:LM8261
主题中讨论的其他器件: OPA2991、 OPA991

HI,用于 TFT LCD 应用的高电流 Vcom 驱动器 OPA,LM8261电源电压是 V+和 V-不适合,客户需要用于 VCOM 驱动器的单电源 OPA,您能帮助我在应用中提供合适的促销?5V 输入,3.3V   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    我建议查看 OPA2991。 OPA2991具有比 LM8261更高的输出电流能力、可由单电源供电、压摆率为21V/us。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tim:

    LM8261 V-可以连接到 GND?单个 V+ 5V 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    是的、当然:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    是的、LM8261可在单个5V 电源下运行。 实际上、任何运算放大器都可以在单电源下运行、您只需在执行此操作时观察放大器的共模电压即可。

    虽然 LM8261可以在单电源下运行、但我们提供了更新和更好的放大器、例如 OPA991 (OPA2991的单通道型号)。 LM8261于21年前发布、1ku 价格为0.964美元。 OPA991于2019年发布、1ku 价格为0.384美元、性能更好。  

    谢谢、

    Tim Claycomb