This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Multi-CAL-SYSTEM:Multi-CAL-PGA309源代码

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970703/multi-cal-system-multi-cal-pga309-source-code

部件号:Multi-CAL-SYSTEM
主题中讨论的其他器件:PGA309

我需要 Multi-Cal-PGA309程序的源代码。  我从网站上下载了 REV A。  我将需要 REV A 源代码。  

希望有人能迅速提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    下面是一个可在存档中找到的 MultiCal PGA309 2011源代码链接:

    Multi_CAL_PGA309_2011

    下面是最新的工作工程  Multi-Cal PGA309 源代码:

    Multi_CAL_PGA309v2.3

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    这些是否对应 于此处提供的 REV A PGA309 MultiCal 软件?: www.ti.com/.../PGA309

    Multi_cal_PGA309V2.3软件是否完整?  这种情况过去有多少个版本是 REV A (什么版本是 REV A)? REV A 版本和2.3版本之间进行了哪些更改?

    感谢您的快速回复!  


    此致、


    Avinash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    是的、2011源代码是原始 Multi-Cal PGA309版本上的原始源代码。

    该软件上次重新访问并在版本2.3 (2016)上进行了测试。

    大多数工程师使用最新版本2.3进行开发、该版本具有完整功能

    请参阅 此链接上的 E2E 帖子讨论。   

    谢谢、此致、

    Luis