This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2156:差分电压的绝对最大额定值

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2156, TIDA-00777, OPA828, OPA827, OPA2727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970687/opa2156-absolute-maximum-rating-for-differential-voltage

器件型号:OPA2156
主题中讨论的其他器件: TIDA-00777OPA828OPA827OPA2727

我正在考虑将 OPA2156用作有源积分器。 我想问一下数据表中信号输入引脚电压差分的绝对最大额定值是什么意思。

这是否意味着放大器的+端子和-端子上的电压? 如果是、在运行时、差分电压应小于0.5V?

我参考 TIDA-00777来设计基于运算放大器的有源积分器、其中低失调电压、温漂、偏置电流和电压噪声密度是重要因素。 考虑到这些因素、我发现 OPA2156非常适合我们的设计。 我们的目标如下:GBW > 20MHz、最大值 差分电压= 2V。如果差分电压确实限制为0.5V、则必须搜索其他运算放大器。 如果您不介意、可以推荐具有 OPA2156类似功能的合适运算放大器选项吗? 我还将 考虑使用 OPA2727 作为替代方案。 我期待你的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sang、

    输入端子之间的 OPA2156最大输入差分电压为0.5V (请参阅背对背输入保护二极管)、除非您将使用外部电阻器的电流限制为10mA 或更低-请参阅下面的简化版原理图。

    在正常线性运行中、包括有源集成器在内的所有运算放大器在输入之间保持虚拟短路、并且输入端子之间没有2V 差分电压的风险-请参阅下面的内容。  只有在输出被推到电源轨的非线性运行情况下、运算放大器才可能无法保持虚拟短路、但只要 R1/RF 电阻器将电流限制在10mA 或更低、就不会有损坏运算放大器的危险-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sang Hoon、

    除了 Marek 的解释之外、这里还有两个高性能 JFET 输入运算放大器、它们的差分输入电压等于电源电压+/-Vs;OPA827和 OPA828。 请注意、它们仅作为单通道器件提供。 您可以在此处查看其数据表:

    www.ti.com/.../opa827.pdf

    www.ti.com/.../opa828.pdf

    OPA2727应满足您的需求、并且是双路运算放大器、但请记住、最大电源电压应保持在+/-6V

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    非常感谢。 我忘记考虑有源积分器图中的 R1。 既然我知道差分电压额定值没有危险、那么我将尝试使用 OPA2156

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答和建议。 这些看起来也很好。 如果需要、我可以查看这些运算放大器、因为现在、我将尝试首先使用 OPA2156。

    最棒的