主题中讨论的其他器件: LM339、 LM339LV
您好!
我在我的设计中使用 LM239四路比较器、我希望在两个输入具有相同值的情况下防止出现不稳定或未知输出、例如= 0V。 (这种情况是可能的、因为我在输入端连接了两个状态信号)。 尽管它是一个比较器、但我认为没有"内部保护"可避免这种情况。
您对此有何建议?
我的 LM239连接到 Vcc=3.3V、输入信号可以从0V 变为2.5V (数字值)
感谢您的支持!
此致、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在我的设计中使用 LM239四路比较器、我希望在两个输入具有相同值的情况下防止出现不稳定或未知输出、例如= 0V。 (这种情况是可能的、因为我在输入端连接了两个状态信号)。 尽管它是一个比较器、但我认为没有"内部保护"可避免这种情况。
您对此有何建议?
我的 LM239连接到 Vcc=3.3V、输入信号可以从0V 变为2.5V (数字值)
感谢您的支持!
此致、
David
尊敬的 David:
请参阅 LM339系列应用手册第5.2.1节。:
LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订 版 A)
您还可以查看有关输入电压范围的第2.3节。
理想情况下、应使用 Vcc-2V 作为限值、3.3V 电源上的电压为1.3V。如果您希望依赖"特性"、则由您决定。
您可能希望了解具有 R-R 输入且可接受高达5V 输入的新型 LM339LV。