This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549-HiRel:OPA549MKVC 定制引线长度?

Guru**** 2813995 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970608/opa549-hirel-opa549mkvc-custom-lead-lengths

器件型号:OPA549-HiRel
主题中讨论的其他器件:OPA549

您好!

是否可以订购具有更长引线的 OPA549MKVC? 我们希望有.500英寸的引线。 如果可能、我们可以获得器件型号和图纸吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    OPA549只在数据表机械数据部分中显示的两个引线选项 kV 和 KVC 上可用。 我们无法为其提供不同的引线长度。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程