This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-OPA-SOT-1A:DEM-OPA-SOT-1A

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DEM-OPA-SOT-1A, THS4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/970591/dem-opa-sot-1a-dem-opa-sot-1a

器件型号:DEM-OPA-SOT-1A
主题中讨论的其他器件: THS4121

大家好、

我的客户希望使用 DEM-OPA-SOT-1A EVM 板 来评估 OPA300AIDBVT 和 OPA657NB/250。

您能否澄清 DEM-OPA-SOT-1A 上需要使用哪种反馈电阻器和可选电容器、即 R6和 C6的封装?

我的客户希望考虑评估的另一个运算放大器是 THS4121D、但他使用该运算放大器收集评估板已停产。 您能否澄清一下他可以使用 THS4121制作充电放大器的任何其他评估板?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    我不确定我是否理解您的第一个问题、R6和 C6的值取决于您的器件和应用、而不是电路板本身。  

    THS4121似乎不再可用。 以下是适用于 SOIC 封装的通用 EVM 的链接:

    最棒的

    Hasan Babiker