Other Parts Discussed in Thread: INA290
您好!
我对 INA290A4Q (200V/V)有疑问。如图所示,我为输出添加了一个 RC 滤波器(R=100ohm,C=1uF),然后添加到 DSP (280049)。但 i_sam 和 i_samf 之间的采样电压不同。i_sam 大约为200mV,但 i_samf 是检测到的电阻器电流约为500mv 1MΩ。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用户好、
您能否增加射频并降低 CF? 这有助于1µF μ F 电容器的输出阻抗。 我建议 RF = 1k、CF = 0.1uF。 这将改进 INA290所见的输出负载。
此外、您的 ADC 的采样率和内部组件是多少? 您是比较电压测量值与 ADC 输出还是在 IL_samf 节点处测量的值?
从您的数字可以看到 IL_Sam 节点是正确的。 因此、我假设问题是 ADC 的总负载(RC 和 ADC)或采样率。
Javier,您好
感谢您的回答。我已经尝试 了滤波器的 Rf = 1k 和 Cf = 0.1uF、但 IL_samf 大于500mV。它似乎不起作用。 然后、在 INA290数据表中、被称为 最大容性负载的参数为1nF。这是否意味 着施加到滤波器的电容器过大?这个参数的测试条件不是持续振荡和隔离电阻器。 隔离电阻器的含义是什么? 隔离电阻器等于 RF?
期待 您的回复、
莱索。
Leaso、
最大容性负载将没有射频(隔离)电阻器。 您可以通过增大射频来增大电容、但这也取决于您看到的负载。 您的图中看到的额外负载是 ADC。 我给出了一个建议、该建议应该适用于 INA290、而不是在 INA290上根据负载引起振荡。
在没有振荡的情况下、您可以使用 ADC 或其他器件加载它。 如果您断开 ADC 并测量 IL_samf、则可以确定问题是驱动 ADC。 您还可以通过确保 ADC 不会为此通道进行转换并测量电压来实现此目的。
您是否使用示波器验证了两个节点的振荡? 您是否也使用仪表验证了两个节点? 为了使电压达到该值、必须有电流流动。 这可能会进入 ADC。
此外、您的滤波器为1.3kHz、采样为200kHz。 您可能需要根据 ADC 要求和开关条件更改电容器。 我们有一些 有关驱动 SAR ADC 的培训 、但这里有一些链接。 在此链接中、您将找到其他驱动 ADC 培训
演示文稿中的计算器链接、您可以使用它来驱动 ADC